This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:DINPIN=L 时的噪声问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032441/tlv320aic3105-noise-issue-at-dinpin-l

器件型号:TLV320AIC3105

您好、专家、

我的客户在 DIN=L 处的 Rright_LOP 线路上有噪音问题

行为、

1) 1)它们向 DIN 发送任何音频信号。 然后、DIN 信号更改为低电平。

  在这种情况  下、即使 DIN 为低电平、也会在 Rright_LOP 线路上发现噪声为24mV 至42mVrms。

2) 2) TLV320AIC3105上电后 、从未向 DIN 发送任何信号、  Rright_LOP 线路上的噪声为0.5mVrms (没问题)

请您向我提供改进建议吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我输入分辨率吗? 您还可以向我发送您使用的寄存器设置吗?

    2.当 Din 变为低电平并出现噪声后,是否可以重新加载 I2C 设置以查看发生了什么情况?

    3.您是否正在使用 TI 的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否能够检查上述内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在检查。