请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3105 您好、专家、
我的客户在 DIN=L 处的 Rright_LOP 线路上有噪音问题
行为、
1) 1)它们向 DIN 发送任何音频信号。 然后、DIN 信号更改为低电平。
在这种情况 下、即使 DIN 为低电平、也会在 Rright_LOP 线路上发现噪声为24mV 至42mVrms。
2) 2) TLV320AIC3105上电后 、从未向 DIN 发送任何信号、 Rright_LOP 线路上的噪声为0.5mVrms (没问题)
请您向我提供改进建议吗?
谢谢
穆克