This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3生成的配置文件无法与 PDM 驱动程序配合使用

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018912/tas2563-configuration-file-generated-by-ppc3-is-not-working-with-pdm-driver

器件型号:TAS2563

您好!

我们在   Linux 5.4.47下使用 git.ti.com/.../ 中的 PDM 驱动程序。

我们需要 SmartAmp 功能以及从立体声 PDM 麦克风进行采集和回波参考。 我们的设计使用 BGA 版本的 TAS2563。

通过附带 的 tas2563_ringPDM.bin 、我们可以正确地进行录制和回放。

当使用 PurePath Console 3.2.1和 TAS2563QFN EVM 3.0.0应用生成调优模式固件时、器件不会播放任何音频、且捕获流也为空。

如果我们为 ROM 模式生成固件、则可以进行回放(以及 I/V 检测捕获)。 我们检查了所有相关的寄存器、没有明显的区别。 我们在调优模式下尝试了不同的配置(即仅 SmartAmp、不带 PDM)-在这种情况下也没有功能。

使用 TAS2563 EVM 3.0.2应用、我们能够生成工作调优模式固件、但没有 PDM 捕获(此应用不支持)。

 TAS2563QFN EVM 3.0.0应用程序生成的.bin 文件是否仅适用于 QFN 器件?

我们如何生成可用于调优模式的具有 PDM 麦克风捕获功能的固件?

驱动程序中是如何生成提供的 tas2563_ringPDM.bin 的? 我们能否从此项目中获取相应的.pppc3文件?

谢谢你和我的问候...

 Volker Schiffkorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    您已经注意到、QFN 和 DSBGA 配置不兼容、这主要是由于每个器件上的数字内核存在一些差异。
    我知道您无法使用 DSBGA 版本的软件配置用于 PDM 录制的器件、但您可以使用 QFN 版本进行配置。

    让我共享一个您可以直接从链接下载的离线安装程序、此安装程序将具有 PDM 配置控件。 让我尽快返回给您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了! 但这是否意味着 DSBGA 将成为未来的错误选择? 我们是否应该更好地更改为 QFN 类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    我将通过直接的消息与您联系、以分享更多详细信息。 请在此处跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师