This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:通道配置

Guru**** 2386440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018201/tlv320aic3106-channel-configuration

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我们的设计中将 TI3106编解码器连接到两个 Silvertel AG1171模块。  两个独立的编解码器通道、每个模块一个。  输入连接到 LINE1LP 和 LINE1RP、输出连接到 LEFT_LOP 和 RIGHT_LOP。  为了简单地证明概念、我们使用了下面的寄存器设置。  [寄存器、值]

[...时钟设置...]

0x07、0x0a

0x25、0xc0

0x29、0x50

0x2b 0x20

0x2C 0x20

0x1a 0x00

0x1d 0x00

0x0F 0x00

0x10 0x00

0x13 0x44

0x16 0x44

0x0C 0x00

0x56 0x09

0x5d 0x09

0x28 0x80

测试通道1 -听到提示音、但听不到语音。  读取状态寄存器时、似乎所有适当的组件都已通电。  DAC3路径是否适合用于此场景?  是否有人对导致这种行为的原因提出了建议?

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说听到音调时,您的具体意思是什么? 这是一个特定的频率吗?

    我简要介绍了寄存器设置。 他们看起来还可以。 DAC 3路径也应该正常。

    由于您使用 DAC 和 ADC,因此还需要设置计时。 我在配置中看不到任何与时钟相关的设置。 设计中您的时钟源是什么?

    [引用 userid="446336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018201/tlv320aic3106-channel-configuration ]setup[/quot]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回答。  实际上、问题似乎与输入侧有关。  我们连接了一个模拟器件。   所有 DTMF 数字都出现在我们的录音中、但无法听到语音。  

    我不知道它是否相关、但我注意到通道上设置了"AGC 饱和标志"。  我发现这很奇怪、因为 AGC 被禁用。

    为了清晰起见、我省略了时钟设置、因为我们使用的是非常相似的设置、但成功地使用了不同的模拟芯片组。  CP2615提供12MHz 时钟。

      0x03、0x03

      0x04、0x91

      0x05、0x20

      0x06、0x1E

    此致、

    标记