This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:高空闲功率和极热线圈

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251, TPA3251EVM, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016856/tpa3255-high-idle-power-and-extreme-hot-coils

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPA3251TPA3251EVM

大家好、

我正在为自供电扬声器开发一个非常小的放大器。 我现在的问题是发热! 输出滤波器线圈在短时间内运行过热(在不到30秒的时间内为100°C)。

我在输出滤波器中使用 Würth 7443551730和1uF/100V 电容器。 我已经和 Robert C.进行了一次对话。我对 tpa3251evm 进行了首次测试、没有任何问题、然后我使用自己的电路测试了 tpa3251。 都能正常工作、但这里使用热线圈运行。 现在、我的设计中使用了 tpa3255、因为我需要48V 的输入电压。 此处是热滤波器线圈的真正极端问题。  

无论是否连接负载、热量都会升高。 如果我移除线圈、则 tpa3255仅启动几秒钟、并且电流很高(无负载! IC 的输出没有连接、只有自举已连接)、然后 TPA 关断。 通过重新连接滤波器线圈、TPA 运行正常、如果我连接扬声器、音频播放效果非常好、但仍然存在极端的热量!

PWM 正常、我可以选择所需的任何开关频率。 我在 BTL 模式下使用了正确的半桥、并且我的电路中没有短路(全部使用3个不同的 PCB 进行了测试)

TPA 在48V 时的功耗约为250mA、约为12瓦。

我 设计了一个非常简单的测试板、以排除我的放大器设计、但仍然存在相同的情况:热量!!

当我使用阻抗更高的线圈时、情况会更好。 通过使用具有33uH 和330nF 电容器的线圈、功率抑制降至 ca。 7瓦,但线圈仍然很热,不是那么快,但它们会变热(大约5分钟后为70°C)。

你们中有人有这些问题吗?

但愿你能帮帮我吗?

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    是的、电流消耗异常。

    您能否发布原理图?

    移除 LC 滤波器是常用的调试方法。 您提到的高电流不是正常行为。 我们可以从此点开始调试。 您是否捕获了任何异常的 OUT_x PWM 波形? 或电流峰值? 出现电流峰值是没有意义的。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您可以在此处找到所有讨论内容、包括原理图和一些测量:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994569/tpa3255-output-pwm-overlapping-in-btl/3743103?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tpa3255#3743103

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您提供相关信息。  

    您是否捕获了任何异常的 OUT_x PWM 波形? 或电流峰值? 出现电流峰值是没有意义的。

    此外、是否有任何电容器从 OUT 连接到 GND? 或缓冲器之类的东西?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在其他帖子中、您可以看到 OUT_x PWM 波形、所有半桥都是如此。 以及电流峰值。 唯一的缓冲器是用于裸片输出的简单 LC 滤波器、如原理图中所示

    我还尝试了差分输出滤波器、而不是单个滤波器、但没有任何改进。

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    在谈到电流峰值时、我相信您所指的是 OUTP 和 OUTN 均处于高电压(=PVDD)的短持续时间。 这实际上不会导致电流峰值、因为此时、负载上的差分电压为0。  

    在这种情况下、如果没有负载、如果功率级耗散过多热量、则最有可能出现一些击穿情况。 由于该器件具有集成式功率级、因此探测栅极驱动器以监控其状态并不容易。

    您能否在 BST_A、OUT_A 和 OUT_B 上进行测量? 此外、您是否有电流探针来测量电感器电流?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我订购了新的 TPA 以排除某些生产故障。

    今天、我收到了新的 TPA3255 IC、我测试了四个 IC、它们全都立即烧坏。

    我认为 TI 本身会有很多问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    您是否从 TI.com 获得了这些样片?

    您还可以应用 TPA3255EVM 进行比较。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我的第一个样片来自 Mouser、另一个来自 DigiKey。
    我有一个 EVM、不会产生热量。 PWM 看起来与我的相同。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    很奇怪……

    我可以为您提供 TPA3255EVM 的设计源文件、以便您进行比较。 请接受友谊请求。 谢谢!

    此致、

    Sam