This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLVADC3140是否支持2AMIC 和4DMIC 同时工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016679/tlv320adc3140-does-tlvadc3140-support-2amics-and-4dmics-working-at-the-same-time

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104TXS0102

您好 TI

 线程中的线程

我们知道 ADC3140可以支持->2AMIC 和4DMIC

我的问题是:

TLVADC3140是否支持2AMIC 和4DMIC 同时工作?(用途:记录和计算  麦克风的 THD)

或者、我们需要逐个测试:2AMIC 测试分数、然后是4DMic 测试?

如果是,如何通过软件切换测试模式,>> AMIC 模式和 DMIC 模式。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLVADC3140应能够支持从4个 DMIC 和2个 AMICS 进行同步记录。

    可将2个 DMIC 放置在 INP1、INN1上 、并可将2个数字麦克风放置在 INP2、INN2上。

    对于单端多指标类集调查、可在 INP3和 INP4上放置2个 AMICS。

    输出可以是 TDM 模式。 所有多指标类集调查的输出数据都应来自串行总线

    有关 设置以及 TLVADC3140数据表、请参阅以下文档

     https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa381

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,San

     我还询问 Thread 中的一些问题

    现在

    我将 SPK1输出连接到 INP1.INM1,

    将 SPK2输出连接到 INP2.INM2,

    将 DMIC1&2连接 到 INP3.INM3,

    将 DMIC3和4连接 到 INP4.INM4,

    Q0: TPA2010 和 TLV320AIC3104,之间有一个1uF 电容器、因为 TPA2010 是 D 类,如果我们需要  一个低通滤波器(截止频率=30kHz)、然后电容器用于 THD 测量?有用的语音应该低于20Khz。

    Q1:在常见应用中、TLVADC3140  应设计用于麦克风、但我们连接扬声器输出、它应该起作用、因为扬声器和麦克风都是语音信号、扬声器输出类似于 AMIC 输出、对吧? 在本例中、该 MICBIAS?如何使其使用电容浮动?

    Q2:我们的 MCU 为3.3V、因此 IOVDD 连接到3.3V。 在本例中、INP3&INM3的 IO 级别是多少?

    1.8V 或3.3V?  我们是否需要电平位移(TXS0102)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经制定了一个可能的实施方案。

    此外、还使用低通滤波器作为分压器来衰减信号、并用作截止频率为20k 的低通滤波器。

    对于 Vcc 为3.3V 的音频放大器,输出正弦波峰值为3V。 使用2k/1k 分压器、我们将 信号衰减到1vp。 1V rms 是规定的最大信号。

    低通滤波器:

    2k 和1k 网络的戴维南为680欧姆。

    C 过滤器=1/2*3.14*20000*680  

    Cfilter=1.2 n

    2.让 Zin=20k CC=1/2*3.14*20*20000  CC=0.4uf  我们使用1uf。

    3.麦克风偏置与 GND 之间的1uF 电容器正常。

    INP3和 INM3以3.3V 的 AVDD 为基准。 它们可以是3.3V 逻辑信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,San  

    您的建议 是一个很好的低成本建议。

    2K RES 直接连接到 TPA 201输出,对吧? 或者我们需要在 TPA201Output 之后使用不同的 OPA。

    实际上、TPA201的负载是一个4欧姆扬声器。 扬声器是否影响 网络(2k/1k 网络)。

    我们还有 另一个设计,您能帮您检查原理图吗?

    如果 性能与您的设计(THD、噪声或其他)相同、我们希望参考您的设计、因为成本更好。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    1. 我认为您应该为2k/1k 分频器使用1%的电阻器。

    2k,1k 分频器构成了扬声器之外的极小的3k load.in 附加分频器。 我觉得这不应该引起任何问题。

    其他原理图:

    看起来全差分 l 放大 器主要用作衰减器、以将来自放大器的5V 信号降低为 ADC 的1V 信号。 这是意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 由于另一个音频 PA 设计不是 TPA201、例如 TPA3144 (VCC=10V)、 其输出为 10V、因此我可以 使用 电阻 器网络 来减少 输入以满足1V 峰值输入(现在为1/5。我可以更改为1/10)。

    我认为它的目的与您的2k/1k 设计相同。

    但我不确定 您的电阻器设计与 全差动 放大器 设计之间有何差异? 我的意思是 THD 性能。

    如果它具有相同的 THD 效果、我想使用您的设计。 成本更高。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以尝试测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但愿 如此,但我现在没有 PCBA。