This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:过热保护阈值

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018414/tas2505-q1-over-temperature-protection-threshold

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我的客户希望确认 OTP 温度阈值。 但是、我在数据表中找不到该信息。 您能否检查 OTP 的温度阈值?

此外、如果您有 任何有关 OTP 或 OTP 函数波形的详细行为的文档、请与我们分享。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    让我查找这些数据、然后返回给您。 我应该能够在本周末或下周初提供一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San

    感谢您的回答。 很抱歉、如果您能在本周查看这些信息、我很感激、因为客户遇到问题并需要这些信息。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    您可以参阅之前有关保护的信息: (+) TAS2505-Q1:过热保护阈值-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    如果还有任何问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师