This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4902:音频输出时间。

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4902, LM4990, LM4890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016824/lm4902-time-to-audio-output

器件型号:LM4902
主题中讨论的其他器件: LM4990LM4890

大家好、

我想知道您对 LM4902、LM4890和 LM4990的回答。

从关断模式唤醒后、输出需要多长时间?
*当有 VDD 时,始终有一个输入信号。
此外、我可以控制这个时间吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    我正在与我的同事进行仔细检查、但明天将为您提供答案。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。
    我将等待您的回答。

    此致、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LM4990和 LM4890唤醒时间因电源电压而异、但数据表中提供了相关信息(电气特性中的参数 T_WU)。  

    该时间基于器件、无法控制。  

    我仍在为您研究 LM4902时序、但很快就会有答案。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您能尽快为 LM4902提供答案吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、LM4902的唤醒时间没有规格数据、并且由于这是一款传统器件、因此目前还没有设计数据可供我们获取。 我预计在100ms 左右会有与 LM4990类似的时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师