This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:输出解调滤波器架构的选择

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018649/tpa3245-choice-of-output-demodulating-filter-architecture

器件型号:TPA3245

通过过去的工作、我熟悉了在大多数 D 类放大器的功率级之后通常可以找到的各种输出滤波器类型。

TI  的 SLAA701A 应用手册以及 LC 设计器工具参考了三种滤波器类型、如下所示:

鉴于我使用的是 AD 调制放大器 IC (TPA3245)、我发现我可以使用这些滤波器拓扑中的任何一种。  下面是我想知道的:假设我将它们设计为在响应方面具有同等的功能、是否有令人信服的理由选择一个而不是其他的?  我自然会想到 1类的简单性、它提供了明显的成本、器件数和电路板面积优势、因为它需要最少的组件、但音频和 EMI 性能对我来说比这些考虑更加重要。

应用手册提供了有关混合滤波器的以下指导:"对于某些应用、使用将1类和2类滤波器组合 在一起的混合滤波器作为 AD 调制放大器可能是有益的。 通过在1类滤波器中添加 CG 、可以改善接地的高频去耦、因为放大器和 PWM 调制从未实现完美的差分。"

这对我来说似乎是 EMI 的一个好处。  在决定滤波器类型时、我是否还应考虑其他注意事项?  我想说的是、在 THD、SNR 或其他标准性能指标方面也可能转化为优势。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    THD、SNR、噪声等音频性能主要集中在低频范围(<20kHz)。 在该范围内、寄生 L 和 C 仍然可以忽略不计。 如果使用混合滤波器、最重要的是 L/C 滤波器中的等效电容。 您可以在您提到的应用手册中找到更多详细信息。

    对于 EMC 性能、接地电容器肯定会增强返回路径、从而为 EMC 性能带来好处。 从这个角度来看、这个电容器不需要具有高电容。 0.1uF 电容器足够好。

    另一个要点是、 由于幅值加倍、AD 模式电容器上的热注意事项。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Sam。  您的想法证实了我的期望、我非常感谢您的额外信任度。