This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:搜索可驱动1W、3~8Ω 扬声器的 IC

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018830/tpa6211a1-q1-searching-an-ic-that-can-drive-1w-3-8-speakers

器件型号:TPA6211A1-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPA6211A1

大家好、

 我们有机会获得 DIN TI 解决方案、这是一个很好的新产品!

>>客户需求是一款可驱动1W、3~8Ω 扬声器的 IC!

TPA6211TDGNRQ1是否正常? 还是有其他建议? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    TPA6211A1似乎是此应用的一个不错选择。 数据表中的图1和图2应该很好地了解它们想要获得的输出功率的电源电压要求以及负载阻抗。

    只需回答几个问题、以确保选择正确:

    • 客户是否特别需要 AB 类? 还是 D 类也是一种选择?
    • 他们是否需要符合汽车标准的器件?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师