This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:调试

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017057/tpa2015d1-debugging

器件型号:TPA2015D1

1、根据数据表的图表、失真范围非常小( 低于1V 时失真小于0.1%)。 在调试中、当输出幅值小于1V 时、失真大于1%、 这是否正常?

2.当输出幅值超过1.4V 且电压正在升高时,失真仅为0.2%。 在升压关闭后、失真逐渐增加至约3.2%。 这是正常的吗?

3.当输入噪声为4uV 时 ,功率放大器的输出为35uV,这是正常现象。 这是正常的吗?

下面是 TPA2015D1的原理图。 您能否检查它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    通常、所有失真测试都是在没有任何非线性的情况下进行的。 您是否在测试期间尝试禁用 AGC? AGC 可能会导致输出发生变化。
    关于原理图审阅、您可以移除放大器输出端的 RC 组件、铁氧体+电容滤波器已经足够好了。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    自上次沟通以来已经有几天了、如果您有任何疑问、请告知我们。
    否则、我们可能会在一周结束前关闭此主题。 如果您有更多问题或信息、请再次发布或在此处回复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师