This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:I2S 交流时序

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101, PCM5100, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018710/pcm5101a-i2s-ac-timing

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:PCM5101PCM5100

各位专家、您好!

我想知道 I2S 的详细交流时序规格。 数据表中没有交流时序规格。 非 A PCM5101数据表将其添加到数据表 P13中。 (图13和表7。) I2S 时序规格是否与非 A 版本相同?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、我在 以下帖子中提到 Paul 对有关差异 b/w 和非 a 版本的问题的回答:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982893/pcm5101a-difference-between-pcm5101a-and-pcm5100

    " PCM5101A 将与 PCM5101 (不是 PCM5100)进行比较。  x01比 x00具有6dB 的更高 SNR 和更低的 THD。   

    A 版本提高了良率、增加了1.8V 数字逻辑支持、并改善了启动/自动静音噼啪噪声。  非 A 版本的输出失调电压可能大于10mV、因此当应用音频输入时、失调电压将校准出来。  校准可能会导致卡嗒或爆裂噪音。   

    PCM510xA 和 PCM510x 上都存在噼啪/喀哒声噪声、但-A 版本的噪声大幅降低。

    如果客户具有良好的外部静音功能并且未使用1.8V 逻辑、则可以使用非 A 版本。"