This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV430AIC3104与 TLV320AIC3101之间有何差异?

Guru**** 2502765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018008/tlv320aic3104-what-are-the-differences-between-tlv430aic3104-and-tlv320aic3101

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101

大家好、

我的客户希望将 TLV320AIC3101替换为 TLV320AIC3104。 是否需要更改原理图和驱动程序代码? 是否需要考虑任何事项?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看此问题、并尽快返回给您、

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要区别在于没有3104可以配置为8 Ω 扬声器输出、除此之外、我认为您还可以。

    最棒的

    Carson