This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [USB 音频编解码器]有关替代品的咨询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017845/usb-audio-codec-inquiries-about-substitutes

主题中讨论的其他器件:PCM2912A

大家好、TI 支持团队

客户正在开发 USB 有线耳机。

CX31993/Synaptics

如果有上述替代产品、请推荐

如果是具有相同规格但具有采样频率的产品、那会更好。 =如果产品最高可达48kHz,请推荐。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    感谢您的参与、我有一个知识渊博的人来帮您看看。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 mJ、

     

    USB 音频产品系列。  您可以实现48kHz、但 USB1.0。 我们推荐的最佳器件是 PCM2912A

     

    最棒的

    Carson