This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251/3255 GVDD/VDD 去耦

Guru**** 2513395 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018355/tpa3251-tpa3251-3255-gvdd-vdd-decoupling

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件:PMP11769

大家好、

有关 Akima-IC 的 VDD/GVDD 电源的快速问题:

根据参考设计、+12V 由 DCDC +线性后稳压器提供。

-->由于电源是单极的,输入运算放大器直接馈入+12V,因此使用后置稳压器或电容乘法器可能是合理的。

在 PMP11769中、不使用后置稳压器、而是在直流/直流输出端使用另一个 LC 滤波器。 据我所知、此处无需后置稳压器、因为电源是双极电源、而运算放大器的 PSRR 足以满足 FS 区域的要求。

这里出现的问题是、仅为 TPA 的 VDD 和 GVDD 供电、在+12V 上不需要进一步的后置稳压器或缓冲器、而不会影响性能?

GVDD 无论如何都不应考虑某些 mV 纹波、而从 VDD 输入中导出的 DVDD/AVDD 都是通过单独的 LDO 生成的、因此后置稳压器已在此处"就位"。

-->如果仅为 TPA 提供+12V 电源,而没有其他运算放大器或模拟电路,则使用没有额外滤波的简单12V 降压转换器就足以达到 EVM-Performance 值。 我在这里吗?

已经感谢了、  

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    是的、你是对的。

    谢谢!

    此致、

    Sam