This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508C:DRC

Guru**** 2636085 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5508C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018026/tas5508c-drc

器件型号:TAS5508C

大家好、

我的客户想要使用  TAS5508C 的 DRC 限制输出 功率,如何配置 DRC 参数?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

       DRC 用于在器件超出阈值电平时对输出功率进行重新培训。 因此、客户可以根据第一步中的系统规格定义阈值。 如果客户无法确定该值、请使用电阻负载测试最大信号电平。  至于攻击时间和发布时间、没有标准答案。 如果您缩短时间、DRC 将非常快速地响应、但可能会导致跳动音调。 如果您增加时间、输出变化会更加平稳、但可能会随着 DRC 响应的缓慢而超过阈值电平。 此值必须使用客户的扬声器进行最终测试。 谢谢你。