This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:当 TLV320AIC3204响应 SDA 时、SCL 下降

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017124/tlv320aic3204-scl-drop-when-tlv320aic3204-response-on-sda

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我的客户发现、当 TLV320AIC3204对 SDA 做出响应时、SCL 会下降一点。

它们在 TLV320AIC3204侧测量 I2C SCL 和 SDA。 他们发现 SCL 已经下降。

它们测量主器件(CH1)和从器件(CH2)侧的 SCL。 只有从器件侧(TLV320AIC3204)具有压降。 这意味 着当 从器件响应 SDA 的 ACK 在下面图片中时、TLV320AIC3204会拉低 SCL 信号。

下面是原理图。

他们还没有找到问题。 但是、您能否帮助解释为什么会发生这种情况?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    根据原理图、我要说、当 TLV 输出数据并具有这些尖峰时、它会驱动部分最终导致该470电阻器压降的电流。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    但它只应影响 SDA、对吧? 为什么 SCL 存在尖峰?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    可能会通过接地或 Vdd 的连接、因为它们都是专门连接在一起的? 是否有您可以共享的物理布局?

    您能否同时测量这两者并查看通信期间是否出现尖峰

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我将通过电子邮件发送布局文件。

    请检查 下面的波形。 它似乎不是来自外部器件。 它来自3402内部?

    上拉电阻器上的-SCL+ VCC

    -SCL+电容器上的接地

    有意见吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您坦率地发送布局、我现在将详细介绍一下