This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:原理图审阅

Guru**** 2815775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014608/pcm3168a-schematics-review

器件型号:PCM3168A

您好!

我的设计中使用的是 PCM3168APAP 音频编解码器。  我已附上原理图。 可以有人查看原理图、并在 samee2e.ti.com/.../8510.Audio-Codec.pdf 上告知我们您的反馈吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看它并告诉您。 未来的发展。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我 浏览 了原理图 ,我只注意到您使用的是 RST_N,并将其连接到高电平有效,在高电平有效 时,数据表中显示的是低电平有效的复位和断电控制输入的 RST。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    您能告诉我 RST 引脚的连接方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据数据表、它 需要为低电平有效而不是高电平有效。

    您还可以查看此器件的 EVM 文档、以更好地了解其用法和一般连接、网址为:

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau150/sbau150.pdf?ts=1625670817653&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM3168A%253FkeyMatch%253DPCM3168APAP%2526tisearch%253Dsearch-everything

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能现在让我知道、如果将 VIN+/-和 Vout+/-配置为差分、应路由什么阻抗 VIN+/-和 Vout+/-。 应该100欧姆阻抗正常。

       在 DEM-DAI3168A EVM 中、VIN+/-和 Vout+/-的阻抗是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    100欧姆应该正常。 只要差分连接两侧的布局尽可能平衡、实际负载就会是输入或输出连接到的电路、例如。 滤波器、放大器等

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师