This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:PurePath 2未检测到 EVM

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018160/tas5756mdcaevm-evm-not-seen-by-purepath-2

器件型号:TAS5756MDCAEVM

我不相信 PurePath 3可以与5756EVM 配合使用、因此我使用的是 PP2。

它根本看不到电路板-目标永远不会出现、当我手动选择目标时、它会显示"Device Found has unexpected FWID [FWIDPUREPATH-CMBEVM-REV]"。

有什么想法吗?  我不认为板是油炸的。  Win10有任何问题、 版本不匹配或其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、它需要 PVDD 处于活动状态、这令人惊讶的是、它甚至不连接。