This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4132:OPA4132的外观

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017848/opa4132-the-appearance-of-opa4132

器件型号:OPA4132

牵引问题。
1.同一批次底部圆中的输入内容为何不同。
2.为什么样品的塑料密封中有一个孔
它是否会影响产品的使用。
有关详细信息、请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lery、

    1.同一批次底部圆中的输入内容为何不同。

    我猜这些裸片是在给定的时间制造的、IC 封装可能会在晚些时候或不同的日期发生。 这些封装标记通常与封装日期、一年中的一周、位置等相关  卷带或管筒中的最终封装可能在不同的位置完成、我不知道这些细节。  

    如果您从 TI 批准的经销商或 TI store 购买这些运算放大器、则不应担心这些标记。  

    2.为什么在样品的塑料密封件中有一个孔-> 这会影响产品的使用。

    您能否拍摄该孔的高分辨率图片? 我无法详细查看孔的形状和位置。 您观察到多少个样片出现了此问题?

    "塑料"密封是环氧成型化合物。 如果在固化/机器处理/包装过程中注塑管路中有气泡或发出汽滴、则可能会留下某种机械缺陷。 我需要查看孔的周长以进行估算(更喜欢在显微镜下查看和拍摄图像)。  

    如果这是表面现象或深度较浅,我不会担心。 请将高分辨率和特写图像发送给我、我将查看该图像。  

    最棒的

    Raymond