This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:CC32000音频 Booster Pack

Guru**** 2766025 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014772/tlv320aic3254-cc32000-audio-booster-pack

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOST

尊敬的先生或女士:

我在使用 TLV320AIC3254时遇到一些问题。 使用进行通信时、即使没有人讲话、也会有一些恒定的噪声。

我尝试在同一 CC3200AUDBOOST 上使用麦克风和耳机、但也尝试在另一个使用蓝牙的 AUDBOOST 上使用。 噪声大致相同。

下图显示了如何配置一些寄存器。

我想知道是否有任何措施来消除此噪声(白噪声?)。

等待您的退货、

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您能否提供所看到噪声的测量或示波器捕获结果?  

    这可能是由于时钟配置问题造成的。 您可以使用 音频编解码器/ADC PLL 计算器 来仔细检查您的配置。 为此、您的 PLL CLKIN 频率是多少?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回答。

    您可以通过一些语音看到噪声捕获。 为此、我们使用了0x2F 的 MICPGA。

    我的 PLL CLKIN 似乎是8MHz、这是我在引脚 BCLK 上具有的频率。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    即使没有连接麦克风、耳机也会发出一些噪音。

    您对如何删除它有什么想法吗?

    祝你度过美好的一天!

    William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    当您说 MICPGA 为0x2F 时、您说什么是 MICPGA? 端子输入路由配置或音量控制?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我将讨论音量控制寄存器。

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    8MHz 的 BCLK 频率和 PLL 配置。 PLL 输出似乎在1GHz 左右、而 miniDSP CLK 为540MHz。 这超出了器件支持的最大 PLL 频率。 您可以在应用参考指南中找到此信息(表2-25和2-26)。  

    您应该考虑更改 PLL 以改善问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、感谢您的回答。

    我决定将 BCLK 频率更改为512khz、因此我也更改了 P R 和 J 寄存器值、但我的问题似乎仍然存在  

    此致、

    William