请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1632 您好、Sirs、
OPA1632的输出引脚上的外部电压是否会损坏? 在这种情况下,安全工作区是多少(VDD +/-?V)? 
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年7月12日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wayne、
在这种情况下、OPA1632是否驱动 ADC? 如果这样、高于 ADC 电源/输入共模范围的外部电压将损坏 ADC。 对于放大器、外部电压的问题是高拉电流/灌电流。 这将取决于输出端的电阻器。 但是、无论在哪种情况下、如果您要在放大器的输出端添加外部电压源、最好在电源和放大器输出端之间添加肖特基二极管(总共四个)。 例如:
二极管上的偏置将取决于放大器后面的功率级。
谢谢、
Sima