This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632#39输出引脚的安全工作区

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017577/opa1632-safe-operating-area-of-opa1632-s-output-pins

器件型号:OPA1632

您好、Sirs、

OPA1632的输出引脚上的外部电压是否会损坏? 在这种情况下,安全工作区是多少(VDD +/-?V)?  



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年7月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      在这种情况下、OPA1632是否驱动 ADC? 如果这样、高于 ADC 电源/输入共模范围的外部电压将损坏 ADC。 对于放大器、外部电压的问题是高拉电流/灌电流。 这将取决于输出端的电阻器。 但是、无论在哪种情况下、如果您要在放大器的输出端添加外部电压源、最好在电源和放大器输出端之间添加肖特基二极管(总共四个)。 例如:

                                           

      二极管上的偏置将取决于放大器后面的功率级。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议,Sima……Wayne Chen