This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:配置帮助

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017739/tlv320aic3106-help-with-configuration

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我们有一个将 TI3106编解码器连接到 Silvertel AG2120模块的设计。  一个通道。  对于输入、输入连接到 LINE1LP、对于编解码器的输出、连接到 LEFT_LOP。

为了简单地证明概念、我们使用了下面的寄存器设置。  [ 、 ]

[...时钟设置...]

[0x07、0x08]

[0x25、0xC0]

[0x29、0x40]

[0x2B、0x20]

[0x1A、0x00]

[0x0F、0x00]

[0x13、0x44]

[0x0C、0x00]

[0x56、0x0A]

音调工作正常、但无法听到声音。

是否有人对 尝试和改进此情况的设置提出建议?  

是否有使用 LINE1LP 和 LEFT_LOP 的示例配置?  我找不到一个。

最后 、还有多种增益控制(PGA、接口等)。  我想知道 是否有一个优先顺序、首先应该考虑哪一个

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我发现了问题。  如果我将寄存器0x56设置为0x09 (而不是0x0A)、则可以正常工作。  

    奇怪的是、该寄存器的文档状态 D0、D1和 D2位是只读的。