This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017184/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

e2e.ti.com/.../Audio-section-V3.1_5F00_TI_5F00_Review20210709.pdf

您好!

请查看随附的 TI 音频编解码器和音频放大器上实现的原理图

我想与 TI 团队一起查看和验证原理图、请我请求 TI 团队查看并分享评论、以便继续进行 PCB 设计

谢谢  

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我将在一天或两天内查看并发表我的意见。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、我查看了原理图、总的来说、我觉得还可以。 只需对 TPA3118的上拉发表一条评论(原理图的第2页)。

    我注意    到您在 SDz 和 Fualtz 等少数上拉引脚上使用 VCC3V3_IO 电源(而不是 PVCC_21V)、同时使用较小的上拉电阻器。 请确保 该电压足够高、 可被视为这些  引脚的"高电平"(一)。 您可能可以、只需仔细检查数据表即可。

    此致、

    Arash