This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:输入信号请求

Guru**** 2528720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, TPA3255, DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015471/tpa3255-q1-input-signal-request

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3255DRV595

尊敬的:  

TPA3255-Q1,我的设计是 PBTL 模式输出,输入端是 INPUT_A,INPUT_B,参考原理图是交流 耦合,我想使用直流信号输入,您能不能帮助我提供建议?如果直流信号输入, 必须满足 要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPA3255不能支持具有直流偏移输入的直流信号。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    我的输入_A 和 INPUT_B 是差动直流信号输入3.875±2.5V,,因此您的平均值必须使用交流耦 合电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    TPA3255是一款音频放大器。 为了保护扬声器、它具有不允许 IC 输出直流信号的直流保护。 因此、它可能无法满足您对直流输出的要求。 您可以看看 DRV595。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam:

    您可能不理解我的意思, 我的输出不是直流输出,  只有输入是差动直流信号,OK,我更改了不同的词,这是我的设计原理图,请帮助我检查我的原理图,如下所示,它是否正常?   请给我建议,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    不建议移除输入侧的交流耦合电容器。 您是否有任何具体原因想要在输入侧进行直流耦合?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Cooper:

    请遵循上述问题。 我们使用 DAC 来控制  音频放大器、因此   信号调节后的模拟差分信号输入将为3.875±2.5V。  这样、我们仍然必须 使用 交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAM:

    我的客户使用 DAC 来控制  音频放大   器、因此信号调节后的模拟差分信号输入将为3.875±2.5V。  这样、我们仍然必须 使用 交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    是的、您将需要一个交流耦合电容器。 这是因为我们无法始终同步放大器内部偏置和 DAC 输出。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAM:

    如果我们使用 耦合电容器,DAC 如何通过  电容器将微分信号(3.875±2.5V)输出到放大器输入端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的信号是交流信号。 交流耦合电容器仅阻断直流或极低频率信号、对音频信号无影响。

    谢谢!

    此致、

    Sam