This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:自举电容器?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017563/tpa3221-bootstrap-cap

器件型号:TPA3221

你(们)好  

我可以问一个问题、  

如果我的自举电容器不够大、是否会有任何潜在问题? 数据表建议33nF、但我们的电路未能安装3.3nF 自举电容器。  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BST 电容值过小可能会导致低频音频输入出现 OC 风险。

    此致、

    Derek