This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:单声道配置、CAN 输出悬空?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017460/tpa3131d2-mono-config-can-output-floating

器件型号:TPA3131D2

大家好、

客户只需要 TPA3131的一个通道、我们是否可以悬空输出引脚?

(BSPL/BSNL/OUTPL/OUTNL)

并将 INNL 和 INPL 直接短接至 GND。

还有其他需要做的事吗?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    未使用的音频应通过直流电容器连接到 GND、它们不能直接短接至 GND。

    对于未使用的通道、BST 引脚应添加升压电容器;OUT 引脚可悬空。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是、以获得快速反馈。

    快速确认、对于未使用的通道、我们通过 CAP 连接输入、但对于单声道连接、我们将输入直接短接至接地、对吧?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    对于单声道设计、请参阅数据表中的图28。

    谢谢!

    此致、

    Derek