This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:如何在快速和低电平模式下使用 I2C 控制器件?

Guru**** 2519450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017405/tas5754m-how-to-use-i2c-control-part-in-fast-and-low-mode

器件型号:TAS5754M

大家好、

如何在快速和低电平模式下使用 I2C 控制器件?

BR、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      没有用于特殊控制 I2C 在哪种模式下的寄存器。 在标准或快速模式下使用 I2C 时、请注意数据表中的信号要求、如下表所示。 例如、如果使用高于100kHz 的 SCL 时钟、I2C 应在快速模式下工作。 在这种情况下、上升时间、下降时间和其他参数必须与表7.10一致。  谢谢你。