This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:需要 OPA1632的 PSRR 规格

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016999/opa1632-need-psrr-specification-of-opa1632

器件型号:OPA1632

您好、Sirs、

请提供 PSRR (电源抑制比)规格(以 dB 为单位、OPA1632)吗?
我们仅在 OPA1632数据表中看到输入失调电压与电源间的关系规格。



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年9月7日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      OPA1632的 PSRR 不在本数据表中。 800欧姆负载与+/-5V 间的 PSRR 最小值为73dB、环境温度下的典型值为98dB。 对于全范围温度、PSRR 的最小值为70dB。 这里也是 PSRR 与频率间的关系图。

    谢谢、

    Sima