This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:与 OPA1652输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA1652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016941/opa1642-vs-opa1652-output-voltage-vs-output-current

器件型号:OPA1642
主题中讨论的其他器件: OPA1652

大家好、

以下两组输出电压与输出电流特性曲线的运行方式似乎相反。  

对于 OPA1642、输出电流(限制)似乎随着温度的升高而增加。

对于 OPA1652、输出电流(限制)似乎随着温度的升高而降低。

为什么是这样?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我目前正在对此进行研究。 为了清晰起见、我需要几天时间与设计团队进行讨论。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    工艺和设计各不相同、例如当时的双极与 CMOS 输出级和设计要求。 通常、为了避免热失控、器件的设计将使短路电流随着温度的升高而降低。 对于 OPA1642、如果裸片温度超过大约180°C、则具有内部热关断电路的过热保护。设计人员可以根据工艺和设计要求选择一种或两种方法。