This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:案例 CS0581107已更新-技术问题- LNKDH-1074291 - Flex =>TI MPN#LM4871MX/NOPB

Guru**** 2391535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014850/lm4871-case-cs0581107-has-been-updated---technical-problems--lnkdh-1074291---flex-ti-mpn-lm4871mx-nopb

器件型号:LM4871

在打开5V 电源时、扬声器发出噪声信号。 我们不知道导致这种情况的原因以及如何完成这种情况的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您看到的噪声信号的一些波形以及原理图文件、以便我们了解一下?  

    谢谢、  
    Jusin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一段时间没有听到过您的声音。 我现在要关闭此主题、但如果您仍需要帮助、请随时在此处回复或打开新主题。  

    此致、  

    Justin Beigel