This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:DAC 负载驱动能力

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017094/pcm3060-dac-load-drive-capability

部件号:PCM3060

您好!

客户将反相放大器连接到 DAC 输出。
他们希望知道在将电阻器连接到 OPAMP 输入端时的负载驱动能力。

/OPAMP 配置如下所示。

逆变器放大器、幅值= 4V (0.5-4.5V)、增益= 2、单端输入

DAC 输出可在不失真的情况下使用的负载是多少?
在仿真中、连接的10k 与 EVM 相同、因此大约为0.4mA。
这是否足够安全? 当连接4.7K 时、它变为0.85mA。 这是问题吗?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hiroshi、

    为了确定 DAC 是否能够驱动特定负载、请在此处配置数据表中给出的功率耗散规格:

    这取决于您的设置、但如果您尝试驱动0.4mA 至10k 欧姆的电流、则功耗约为1.6mW、远不在器件的限制范围内。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用