This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:PLL 锁定和奇偶校验错误

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016334/dix9211-pll-lock-and-parity-error

器件型号:DIX9211

您好!

是否可以通过寄存器访问来检查 PLL 锁定和奇偶校验错误的状态? MPI/MPO 引脚应检测到这些事件、但寄存器如何检测?  

谢谢!

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri、

    检测奇偶校验和 PLL 锁定的 MPO1和 MPO0引脚由寄存器地址78h 决定。 该寄存器中的8位决定了奇偶校验和 PLL 锁定。 位[7:4]决定 MPO1、位[3:0]决定 MPO0。 如果 MPO1SEL[7:4]= 1010、则输出控制为奇偶校验;如果 MPO1SEL[7:4]= 1011、则输出控制为锁定。   如果 MPO0SEL[3:0]= 1010、则输出控制为奇偶校验;如果 MPO0SEL[3:0]= 1011、则输出控制为锁定。  

    数据表的第96页包含地址78h 控制输出、而数据表的第51页包含寄存器映射、这也是有用的资源。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的反馈。

    不过,我的问题可能是令人困惑的。 我想知道的是、如果有任何方法可以通过寄存器访问来检测锁定和奇偶校验错误、则不要利用 MPO0/MPO1。 请再次检查。

    谢谢你。

    此致、

    Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这种误解表示歉意。 寄存器25h 是确定错误原因的寄存器。 如果该寄存器的位1为1 (EPARITY)、则为奇偶校验错误;如果位0为1、则为 PLL 锁定错误(EUNLOCK)。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel