This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:单端网络的阻抗要求

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017088/tlv320aic3106-q1-impedance-requirement-for-single-ended-nets

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

我们计划使用以下 TI IC:

TLV320AIC12KIDBTR

TXB0108DQSR

SN74AVC32T245GKER

LM1117IDT-3.3/NOPB
LM1117IDT-1.8/NOPB

根据惯例、我知道布局中应保持50E 的阻抗、所有数字电路的层叠中需要参考平面(电源或接地)。
但是、我的布局设计希望在没有接地参考平面的情况下对其进行布线、并指出数据表中没有提到50E 阻抗要求。 但出于 SI 考虑、我们还为所有单端网络定义了50E 的阻抗。

需要一些帮助。 请支持  

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在该应用中不需要50欧姆电阻。 数据表的第12部分提供了布局的最佳实践建议。  

    此致、  
    Justin Beigel