This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:数据表查询

Guru**** 2445090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016339/tlv320aic1110-datasheet-inquiry

器件型号:TLV320AIC1110

大家好、

您能否 查看我们客户对数据表信息的担忧。

客户注意 到数据表中存在错误、该错误与 PWRUPSEL 为高电平时启用哪个 MIC 输入有关。

在"寄存器加电默认值"表的第31页、无论 PWRUPSEL 的状态如何、位4都将被置位。

使用第32页的表9对此进行解码、我们看到这意味着选择了 MIC1。

但是、如果我们看第34页的摘要"将 PCM 编解码器用作通用 PCM 编解码器"、则会显示"选择 IC 2 "。

通过实验、我已验证是否选择了 MIC1、这是第34页的摘要、这是错误的。

理想情况下、第34页上的所有信息都需要进行验证、但如果只是更正 MIC 选择、甚至删除该页、则比当前的不正确信息更好。

您能帮我们澄清问题并更新最新信息。 提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    您的观察结果似乎是正确的、在第34页上、启用侧音似乎也是错误的。 我想说的是寄存器配置告诉您的信息。 这是一个非常旧的数据表、似乎应该有一个更新的版本、我将为您详细介绍这一点。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个较旧的模型、因此没有任何最近的修订、但我会注意到这一点并转发给营销部门。

    最棒的

    Carson