This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -布局修订版

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017002/tas5805m-tas5805m--layout-revierw

器件型号:TAS5805M

TiTeam、您好!

附件是 TAS5805M 布局、请帮助检查布局是否合理?  

文件格式:Allegro 16.6

e2e.ti.com/.../CV817_5F00_KH_5F00_10_5F00_210708.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       总体布局看起来不错、只有一些小细节可能会有所改进。  

       不需要留下这个小尾、可能会导致 EMI 问题。

       最好不要多次改变电线的宽度、使用共孔板使宽度更平滑地改变。

       避免直角连接、如第二张图片所示增强它。

               

       由于 PCB 上只有两层、因此最好使用2oz 作为散热考虑因素。

       我想这就是全部、谢谢。