This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:加电/断电序列

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016473/tas5805m-power-up-down-seq

器件型号:TAS5805M

数据表7-14、7-15建议使用以下电源序列

加电PVDD/DVDD 斜坡-> PDN"高电平"-> 5msec -> I2S 启动
断电:PDN“低电平”-> I2S 停止-> PVDD/DVDD 关闭

我客户的设计展示:

加电PVDD/DVDD 斜坡-> I2S 启动 -> PDN"高电平"
断电:
PDN“低电平” -> I2S 停止-> PVDD/DVDD 关闭

我已检查此电源序列、但在我的实验室结账中没有问题。
请告诉我您的意见、客户的加电/断电顺序是否存在任何潜在问题?

Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hironori

       若 要将 PDN"拉为高电平"并等待5ms、可确保内部1.5V 电压保持稳定。 借助于这个内部1.5V 电压、数字内核可为信号做好准备、 并且缺省情况下将进入高阻态。  

       在客户的使用中、它就像 将信号发送到芯片的 IO 引脚而不首先给芯片加电。 当然、大多数时候都没有危险、但这不是100%的保证。 将其视为潜在风险。

       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供我所期望的完美答案。