This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:热测试问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016490/tas5805m-thermal-test-issue

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

    我的客户已经使用 TAS5805M 完成了原型构建、现在他们正在进行各种测试。 当他们进行温升测试时、发现 TAS5805M 的 T 形上升异常、如下图所示。  

如您所见、当在 T 形盒,TAS5805中以℃μ F 的电流进行℃,时、TAS5805大约为60 μ A、但如果将 T 形盒温度升高到45°,、则可以在 TAS5805M(℃)105 μ F 上观察到显著的 T 形上升、明显高于

板上的其他组件。  他们想知道原因。 如果有任何问题,请提出建议。  

Q2:它们 的设计是输入12V 和输出18W (低音扬声器15W 和高音扬声器3W)、但我们发现数据表不推荐使用它。 请帮助再次确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

          他们的扬声器负载是多少?

          通常 Rdson 会随温度变化、但仍然建议使用 TAS5805M 来重现、因为会影响热性能的因素太多。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于负载、请参阅我的 Q2:  两 路输出18W (低音扬声器15W 和高音扬声器3W)、EVM 在路上。  

    请列出一些可能影响热性能的因素、我可以让客户先进行一些检查。  

    BTW、对于 Q2、您有意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 您是否曾对我们的 EVM 进行过 T 形上升测试? 是否有异常的被渗透?  我认为 T-RISE 应该是一个常见的测试、是否有任何有关该器件热性能的测试数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据客户的热测试结果、其他器件的温度平滑、这是正常情况。 但5805上的℃变化迅速、即使环境温度保持在25 ̊ C、也会发生几乎10 ̊ C 的变化。 这种现象仅在我们执行某种突发测试时出现、否则器件上的温度相当稳定。 您能否 与我们的客户确认 这种现象? 恐怕测试方法会影响 结果。 请进行一些交叉测试、以查看其他器件是否发生这种快速变化。 此外、您还可以使用红外温度计来监测温度、以比较结果。 谢谢你。