This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:增益和基准温度系数

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016373/pcm4222-gain-and-reference-tempco

器件型号:PCM4222

我们将此部件用于测量系统中的精密音频测量。  我们正在尝试在校准程序之间限制测量变化。  但是、该器件的数据表中没有输入增益或基准电压的任何温度系数信息、因此无法提供有关温度变化影响的信息。  此器件是否适用于此器件?  当然、任何老化信息也会令人感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从数据表中收集以下信息:我没有其他信息、不确定这是否对您有所帮助。

    输出偏移误差 3mV

    偏移漂移3uV/°C

    这里有一些模糊之处。 我认为这可能 意味着两件事之一。

    它可能是指 驱动 V com l 或 V com r 引脚的缓冲器的输出偏移、对于4V 电源、直流基准电压为1.95v。 该 电压通常提供给外部连接的全差分放大器、并定义外部 放大器输出端的共模电压。   

       在 PCM4222芯片的两个输入端、外部放大器输出端的1.95V 偏移量为3mV、因此不会产生温度影响。

    它 可能是指出现在 ADC 上的偏移信号。 如果是这样、3uv/deg 漂移将产生与温度相关的影响。 50度的变化会额外产生0.15mV 的信号。