This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:智能放大器特性化入门遇到的问题

Guru**** 2768565 points

Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM, PPC3-EVM-MB, TAS2563YBGEVM-DC, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016314/tas2563-troubles-getting-started-with-smart-amp-characterization

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他部件:PP-SALB2-EVMPPC3-EVM-MB

我看到有几个类似的线程开始了、但没有结论解决我看到的相同问题。

我的设置与 EVM 指南中的内容是:

首先、我获得了"不同版本的 EVM"、在另一个线程中、解决方案会忽略它。

然后、在硬件检查中、我得到以下错误:

  或   

底部3个错误都是间歇性的。 这意味着、如果我运行硬件检查、每次我可以得到底部3的混合结果、从而产生错误。 以上是两个连续测试的示例。

我已重新启动、重新启动、重启等。 EVM 和 PC。 我已卸载并重新安装 USB 驱动程序。

声卡设置设置为默认设备,卷级别设置为100,并具有以下值:

我能够从放大器中获取音频 ii 我转到"音频处理页面"、建议音频输出路径正常工作。

忽略设置错误并继续执行 VI 测量失败、我想这不会带来意外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    主板上的 I2C、I2S 和 IOVDD 电压选择跳线设置为什么? 如果您将它们全部设置为3.3V、您是否仍有此问题?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是具有默认设置的新 EVM。 我相信它们都设置为3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以尝试将 IOVDD 更改为1.8V 并重新运行特性检查?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换到 IOVDD 1.8V 确实实现了这一目的。 系统现在似乎可以正常工作。

    在该设置中、哪个 IC 或哪个 EVM 需要1.8V 电压?  

    PP-SALB2-EVM

    PPC3-EVM-MB

    TAS2563YBGEVM-DC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PP-SALB2-EVM 有时会对3.3V IOVDD 的运行特性产生问题。 完成特性评估后、您应该能够切换回3.3V 并运行 PPC3-EVM-MB 和 TAS2563YBGEVM-DC 板、而不会出现任何问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在使用 EVM 板对系统进行评估和分析期间将 IOVDD 保持在1V8、那么性能或可靠性会有什么缺点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    性能没有变化。 TAS2563的 IOVDD 可在1.8V 和3.3V 电压下运行、而不会出现任何问题。  

    此致、  

    Justin Beigel