This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:LRCK 到 DOUT 延迟

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015559/pcm1808-q1-lrck-to-dout-delay

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、

您能建议图22中 t (LRDO)延迟时间的定义、LRCK 沿到 DOUT 的有效时间吗?

我测量了到 DOUT 的 LRCK 下降沿、波形如下面的图21所示。  

第二个 BCK 下降沿的 DOUT 输出、而在图22中、您可以看到 DOUT 在第一个 BCK 下降沿的输出。

您能否告知以下哪项是正确的?

图21.

图22.

模式:从机

I/F:I2S

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就预期的实际产出而言,图21将更加准确。

    图22旨在更直观地了解不同的时间值、而不是预期的输出值。 t (LRDO)是指无论 BCK 何时下降、您都应该在预期该开关获得有效 DOUT 之前经过的时间。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    让我仔细检查一下。  

    图22将 t (LRDO)定义为 LRCK 转换沿到 DOUT 有效之间的周期、与 bck 无关。

    它似乎没有考虑到从 LRCK 边沿到1 bck 的延迟。

    实际上、我是否应该考虑从 LRCK 到 DOUT 的这个1 bck?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    图22未考虑1 bck 延迟、在对时钟进行编程时、您应考虑延迟以获得正确的数据传输。

    最棒的

    Carson