This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:I2C 问题、SDA 接地

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016544/src4392-i2c-issue-sda-tied-to-gnd

部件号:SRC4392

大家好、

我遇到 SRC4392的问题时、我连接包含 SRC4392的电路板后、I2C 总线似乎断开了。 SDA/SCL 被包含 ESP32的电路板上的3k3电阻器重新拉高。 同一 I2C 总线上有一个 ADAU1467、只要与 SRC4392断开连接的主板、我就可以与它通信。 执行快速测量时、我可以看到 SDA 被下拉(20mV)、这当然会破坏总线。 断开电路板和通信仍然正常。 我附上了我的原理图、谁能看到我在这里是否犯了错误? 我一直在阅读数据表、但我找不到任何问题。 RST 被拉至高电平、因此器件应该处于激活状态。

谢谢、
Stian
e2e.ti.com/.../digiboard_5F00_schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图未显示"另一个电路板"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您测量 SRC4392板上 SDA 引脚和 GND 之间的电阻(断电时)、是否检测到短路? 此外、如果您只需为 SRC4392板上电并尝试通过 I2C 仅与它通信、会发生什么情况? 那么、您是否遇到了相同的问题?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。
    使用万用表黑色引脚接地:断电时、SDA 和 GND 之间没有短路(电阻测量值为30k - 150k)、再次上电时、电阻大约为33 Ω
    红色引脚接地的万用表:断电时、我在 SDA 和 GND 之间测量150欧姆。 加电时、我测量0欧姆、短路。

    如果只有此板连接到 ESP、结果相同、则没有区别

    编辑:我也更改为另一个 SRC4392芯片、以确保我没有出现故障、同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、事实证明这是另一个虚拟错误、我认为 VDD18有一个内部稳压器、这是我不知道的原因。 事实证明它不是这样的,一旦内核获得1.8V 电压,设备就可以正常工作:-D