This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:运算放大器精简模型的 Zo SPICE 测试

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016065/lm4562-zo-spice-test-of-op-amp-macromodels

器件型号:LM4562
主题中讨论的其他器件: OPA2134

尊敬的放大器团队

我有一个关于超低失真振荡器的旧项目、在此项目中、设计人员使用了其他竞争对手的多个运算放大器(模拟器件)。

我的想法是为 TI 制造的放大器更换这些放大器、但首先、我需要知道我要更换的这些新器件的行为和稳定性。

我´d 检查 TI SPICE 宏模型的 Zo 阻抗。 ´d、当容性负载处于 LM4562和 OPA2134的输出中时、我想检查 Zo 阻抗。 我之所以选择它们、是因为我已经拥有了它们。

我想使用如下所示的电路对其进行仿真、但我不知道如何正确配置 IG1电流发生器。 如何将 Vout(dB)转换为 Vout(Logarithm)?

是否可以直接在 TINA 中执行此操作?

此致、

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、让我看一下模型和提供的幻灯片、很快就会回复您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我四处看看、发现我们有 TINA 模型和 PSPICE。 PSPICE 和 TINA 模型均位于:

    https://www.ti.com/product/LM4562#design-development

     您可以使用 TINA 或 PSIPCE 模型来仿真您的电路。

    基本上、由于您正在扫描 电流交流源 (类似于您在输入端用于获取 波特图的电压交流源)、并且 使用 Z=v/I  会给出 Z=v、   因此您将得到的图将生效为 Z0 vs freq。

    当然、它以 dB (20log A)为单位、这与   基本电子波德图中的增益值相同( 提醒:60dB 等于增益1000)  

    此致、

    Arash