This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:可访问 PurePath Studio

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015576/pcm5122-access-to-purepath-studio

器件型号:PCM5122

您好!

7月1日、我请求访问 PurePath Studio 软件。 我收到了以下答复:

"您的请求已得到确认、为了使您能够访问受限信息、我们必须先申请批准。 此申请已转发给另一 TI 部门、一旦您的申请获得批准、他们将与您联系"

今天、我收到了我的 TT 的另一个更新、该更新简单地说:"您的软件出口管制请求已处理。 如果我们的相关团队未批准您的申请、请再次在 TI.com 上提交申请。 由于我们不需要采取任何行动、此案例将关闭。 "。

我在平均时间内根本没有与我联系。 我不确定我需要做什么才能获得访问权限。

-jr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师关闭了我的 TT、并说如果我没有联系、我应该创建一个新的 TT。 这是正确的做法吗? 希望能提供一些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已授予您使用您的 myTI 帐户进行访问的权限。