This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:音量控制

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015719/tas5825m-volume-controls

器件型号:TAS5825M

TAS5825M 似乎有两个音量控制:

地址4Ch 上的 DIG_VOL 寄存器(似乎对应于 PPC3中的 DAC 增益)

2. DSP 中的 CH-X 卷(地址因工艺流程而异)

它们之间有何关系?

它们在信号路径中的什么位置存在? 信号流的文档显示了一个音量块、但我想 DIG_VOL 在其他地方吗? 是在 DSP 之前? 在 DSP 之后?

您何时会使用一个而不是另一个?

可能存在哪些余量问题? 例如、如果传入的 I2S 信号峰值为0dBFs、并且您将 DIG_VOL 设置为0dB 以上、它是否会削波? 如果您将 DSP 音量调高到0dB 以上、会怎么样?

DSP 一般有多少处理余量? 如何确保避免处理过程中出现数字削波?