This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:适用于中低至4500Hz 的 LC 滤波器设计

Guru**** 2526040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015778/tas5825m-lc-filter-design-for-mid-low-below-4500hz

器件型号:TAS5825M

大家好、

我的客户正在计算输出 LC 滤波器、请参阅数据表第85页、并查找适用于4.5kHz 以下扬声器的最适用计算方法。 您是否有针对低于4.5kHz 的优化公式或选择标准?

他认为第85页列出的公式是为了尽可能平坦地实现频率依赖性、对吗?

  • SPK_R = 4 Ω
  • PEAK_OUT = 10W
  • Continuous_out = 2W
  • PVDD = 10V
  • Fsw = 384kHz
  • 混合 PWM
  • 立体声 BTL

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San

      P. 85上的公式旨在查找电感器的最小值、从而防止发生 OCP。 下面提供了 LC 滤波器设计指南。

    e2e.ti.com/.../LC-Filter-Design.pdf

      我们始终建议使用二阶巴特沃斯低通滤波器。 坦通带和相位响应确实是其优势之一、我们强烈建议这样做。 此外、它在谐振频率之后也具有临界阻尼。  

      谢谢你。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我正在与 Tatsumi-San 合作、我对这种4.5KHz 带宽低频多通道 D 放大器配置有一个问题。

    原因我们可以使用全频带设置输出 LC 滤波器配置、除此之外、我们还可以利用截止频率 LPF 来填充更大的电感?

    然后客户可以获得更好的 EMI 和更低的纹波电流。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mochi

      当然、您可以更改参数或滤波器的构成、以便在系统中获得最佳结果。 请记住、它始终是不同需求之间的一个趋势。 当您获得更好的 EMI 和更低的纹波电流时、请更加关注效率和热问题以及成本。 如果它们都符合您的系统规格、那么它肯定是一个不错的选择。 谢谢你。