大家好、
我的客户正在计算输出 LC 滤波器、请参阅数据表第85页、并查找适用于4.5kHz 以下扬声器的最适用计算方法。 您是否有针对低于4.5kHz 的优化公式或选择标准?
他认为第85页列出的公式是为了尽可能平坦地实现频率依赖性、对吗?
- SPK_R = 4 Ω
- PEAK_OUT = 10W
- Continuous_out = 2W
- PVDD = 10V
- Fsw = 384kHz
- 混合 PWM
- 立体声 BTL

此致、
Kazuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在计算输出 LC 滤波器、请参阅数据表第85页、并查找适用于4.5kHz 以下扬声器的最适用计算方法。 您是否有针对低于4.5kHz 的优化公式或选择标准?
他认为第85页列出的公式是为了尽可能平坦地实现频率依赖性、对吗?

此致、
Kazuto
您好、Kazuto-San
P. 85上的公式旨在查找电感器的最小值、从而防止发生 OCP。 下面提供了 LC 滤波器设计指南。
e2e.ti.com/.../LC-Filter-Design.pdf
我们始终建议使用二阶巴特沃斯低通滤波器。 平坦通带和相位响应确实是其优势之一、我们强烈建议这样做。 此外、它在谐振频率之后也具有临界阻尼。
谢谢你。