This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:在负温度下运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3250, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015963/tpa3250-operation-in-negative-temperatures

器件型号:TPA3250
主题中讨论的其他器件:TPA3251TPA3255-Q1

尊敬的团队:

我的客户对扬声器放大器有以下要求:  

4通道(可选择使用2x2通道器件)

电源电压: 16.8 - 33-6V (安全电 压高达38-40V)

功率:4x20W@24Vnom、独立调节、SE、BTL 或 PBTL

温度范围:-40C DO 85C

 除了温度范围要求外、TPA3250/TPA3251似乎是合适的。 您对冷启动有什么建议吗? 这些器件在低于0C 时的行为如何?  

非常感谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于 TPA3250、建议的工作条件为0~125C、因此不保证在超出此范围的任何工作条件下都能达到高性能。  

    我建议将 TPA3255-Q1用于此应用、这是一款汽车级器件、支持-40~125C 的温度范围。

    谢谢!

    此致、

    Sam