This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:在默认设置下使用 PCM1772

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1772, PCM1773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014711/pcm1772-using-pcm1772-under-default-setting

器件型号:PCM1772
主题中讨论的其他器件: PCM1773

专家您好!

我们想知道如何在以下情况下使用 PCM1772。

我们的客户计划仅通过 XPD 引脚使用 PCM1772。
它们不需要通过 SPI 进行任何配置。
然后、您会回答以下问题吗?

  1. 如果我们在没有 SPI 通信的情况下使用 PCM1772作为默认设置、是否存在任何风险?
  2. 如何终止有关 SPI 的未使用引脚?

我怀疑您建议在本用例中使用 PCM1773。
但是、PCM1772已用于其他产品、并且希望从价格、供应链管理等的角度减少寄存器的器件型号...

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    以这种方式使用 PCM1772不存在风险。 应将未使用的 SPI 输入(MC 和 MD)连接到 GND、并将 SPI 使能(MSB)连接到 Vcc1。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin - San

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、  

    很高兴为您提供帮助。 如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、  

    Justin Beigel